スピンボックスを追加する
スピンボックスを作成して、表示する画面を決定する値を表示および制御します。
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。ヒント: モデル変数を追加してその値に依存する代わりに、通信ドライバを構成し、コントローラから変数値をインポートできます。詳細については、「通信ドライバ」を参照してください。
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし を選択します。
- [プロパティ]内:
- [値]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [最小値]を1に設定します。
- [最大値]を3に設定します。
ご質問やご意見