リニアゲージを作成する

温度を示すリニアゲージを作成します。
  1. [プロパティ]
    で、
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [リニアゲージ]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    編集可能な
    変数値を
    [偽]
    に設定します。
  3. 変数の作成:
    1. 上部の
      [プロパティ]
      で、
      Add
      を選択し、
      [アナログ変数]
      を選択します。
    2. バインド モードを使用して、
      [アナログ変数1]
      プロパティと実際の
      [アナログ変数1]
      変数の間に複雑なダイナミックリンクを作成します。
      DynamicLink
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [アナログ変数1]
      EU モード
      ローカライズ。
    3. [下限]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [アナログ変数1]
      [EURange]
      [下限]
      の間にダイナミックリンクを作成します
    4. [上限]
      [
      ProjectName
      ]
      [モデル]
      [アナログ変数1]
      [EURange]
      [下限]
      の間にダイナミックリンクを作成します
    5. [制約]
      [真]
      に設定します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  4. 変数エイリアスをリンクします。
    1. [プロパティ]
      で、
      [値]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [リニアゲージ1]
      [アナログ変数1]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    2. [最小値]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [リニアゲージ1]
      [アナログ変数1]
      [EURange]
      [下限]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    3. [最大値]
      [
      ProjectName
      ]
      [UI]
      [MainWindow (type)]
      [リニアゲージ1]
      [アナログ変数1]
      [EURange]
      [上限]
      の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal