Motor オブジェクトを作成する
モーターオブジェクトを作成して、パネルインスタンスにサンプルデータを入力します。
- モータータイプを作成:
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- オブジェクトにカーソルを合わせ、を選択し、Motorと入力します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、[変数]を選択して、変数を選択します。
- 変数にカーソルを合わせ、を選択し、Speedと入力して変数の名前を変更します。
- [タイプビュー]で、[モデル]をダブルクリックします。
- [プロジェクトビュー]から、[タイプビュー]の[タイプ]フォルダーに[Motor]をドラッグします。
[プロジェクトビュー]に、[Motor (type)]と[MotorInstance]が表示されます。 - モーターインスタンスを作成:
- [プロジェクトビュー]で、[MotorInstance]にカーソルを合わせ、を選択し、Motor1と入力します。
- [モデル]を右クリックし、 を選択します。[プロジェクトビュー]に[Motor2]が表示されます。
- 各モーターインスタンスの[プロパティ]で、任意の[速度]の値を設定します。
- Motor_Ext タイプを作成:
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- オブジェクトにカーソルを合わせ、を選択し、Motor_Extと入力します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択することによって 2 個の変数を追加し、[変数]を選択します。
- 各変数にカーソルを合わせ、を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。
- Acceleration
- Power
- [プロジェクトビュー]で、[Motor_Ext]を[タイプビュー]の[タイプ]フォルダーにドラッグします。
[プロジェクトビュー]に、[Motor_Ext (type)]と[Motor_ExtInstance]が表示されます。 - Motor_Ext インスタンスを作成:
- [プロジェクトビュー]で、Motor_ExtInstanceにカーソルを合わせ、を選択し、Motor1_Extと入力します。
- [モデル]を右クリックし、 を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、Motor_Ext1にカーソルを合わせ、を選択し、Motor2_Extと入力します。
- 各 Motor_Ext インスタンスの[プロパティ]で、任意の[Acceleration]と[電力]の値を設定します。
ご質問やご意見