リモートマシンをデバッグ用に準備する

リモートデバッガー デスクトップアプリケーションをインストールして構成します。
前提条件
Visual Studio デバッグツールのダウンロードとインストールについては、「C# または VB プロジェクトのリモートデバッグ - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs」を参照してください。
  1. リモート デバッグ ターゲット コンピューターを準備するには
  2. リモートデバッガー デスクトップ アプリケーションを開きます。
  3. リモート デバッグ ターゲットに接続するデバイスとポートを確認します。
  4. ファイアウォールを構成します。「C# または VB プロジェクトのリモートデバッグ - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal