IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

最初の引数で渡された値を、呼び出し元の変数に書き込みます。2 番目のオプションの引数は、タイムアウト期間を設定します。
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

引数

value
(UAValue)
書き込む値。
timeoutMilliseconds
(double)
API が例外をスローするまでのタイムアウト期間 (ミリ秒単位)。
ヒント: 指定しない場合、引数の既定値は
30000
(30 秒) です。

次の例では、
Speed
変数に値
42
が書き込まれています。
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal