IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
呼び出し先の変数の値を返します。オプションの引数は、タイムアウト期間を設定します。
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
引数
- timeoutMilliseconds(double)
- API が例外をスローするまでのタイムアウト期間 (ミリ秒単位)。ヒント: 指定しない場合、引数の既定値は30000(30 秒) です。
戻り値
- UAValue
- 変数の値。
例
次の例では、
Speed
変数値が読み取られ、情報メッセージで示されます。var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
ご質問やご意見