IUAVariable.ResetDynamicLink()
変数に設定されたダイナミックリンクを削除します。
void ResetDynamicLink();
例
次の例は、
myLabel
に対応するプロジェクトオブジェクトの Text
プロパティ (TextVariable
で表されるノード) に設定されたダイナミックリンクを削除する API を示しています。myLabel.TextVariable.ResetDynamicLink();
ご質問やご意見