InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
AnalogItemType
から派生したプロジェクト アナログ変数を作成し、この変数に指定されたデータタイプを格納し、対応する IUAVariable
C# オブジェクトを返します。static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
引数
- browseName(QualifiedName)
- 新しい変数のBrowseName。
- dataTypeId(NodeId)
- 新しい変数に含まれるデータタイプ。ヒント:DataTypesクラス内のノードは、データタイプを表します。例えば、OpcUa.DataTypes.Boolean。
戻り値
- IUAVariable
- 作成されたプロジェクト変数に対応する C# オブジェクト。
例
次の例は、浮動小数点データタイプを含むアナログ変数 (
MyAnalogVar
) を作成する API を示しています。var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
ご質問やご意見