IUANode.Remove(child)

引数で渡された C# オブジェクトに対応するプロジェクト ノードを削除します。
void Remove(IUANode
child
);

引数

child
(IUANode)
追加するプロジェクト ノードに対応する C# オブジェクト。

次の例は、
Panel1
オブジェクトの
MyLabel
ラベルの子がプロジェクトから削除されることを示しています。
var myPanel = Project.Current.FindObject("Panel1"); var objToRemove = Project.Current.FindObject("MyLabel"); myPanel.Remove(objToRemove);
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal