FactoryTalk Optix アプリケーションをエクスポートする
FactoryTalk Optix アプリケーション
をエクスポートして、ネットワーク内でアクセスできないターゲットデバイスにアプリケーションをデプロイします。- の横にある矢印を選択してドロップダウン メニューを開き、 を選択します。[保存]
- ダイアログで、次の作業を行います:
- [プラットフォーム]。ターゲットデバイスのオペレーティング システムを選択します。
- [場所]。FactoryTalk Optix アプリケーションを保存する場所へのパスを入力します。または、フォルダー アイコンを選択して、フォルダーを参照します。ヒント: フォルダーは 1 つのFactoryTalk Optix アプリケーションにだけ含めることができます。それぞれのFactoryTalk Optix アプリケーションは、個別のフォルダーを使用する必要があります。
- (オプション)可能な場合は、[パスワード]を入力して、エクスポートされたアプリケーションをパスワードで保護します。エクスポートされたアプリケーションは暗号化されます。アプリケーションをターゲットデバイスにインポートする際に、パスワードの入力を求められます。
- [エクスポート]を選択します。
FactoryTalk Optix アプリケーション
がエクスポートされている間は、進行状況ウィンドウが表示されます。エクスポートが完了すると、指定した場所に正常に FactoryTalk Optix アプリケーション
がエクスポートされたことを知らせるダイアログが表示されます。エクスポート
ご質問やご意見