ロールを名前変更する

ロールの名前を変更して、ユーザーが割り当てられているロールの名前を変更します。たとえば、スーパーバイザー ロールの名前をマネージャー ロールに変更します。一度に 1 つのロールの名前を変更できます。
ダッシュボード ページまたは
[プロジェクトビュー]
からロールの名前を変更します。
  1. いずれか:
    • [ダッシュボードページを開く]
      を選択し、
      [ユーザーとグループの管理]
      を選択します。
    • [プロジェクトビュー]
      で、
      [セキュリティ]
      [ロール]
      を展開します。
  2. [ロール]
    で、名前を変更するロールを右クリックします。
  3. [名前の変更]
    を選択し、ロールの新しい名前を入力します。
    [プロジェクトビュー]
    からロールの名前を変更するには、ロールを右クリックして
    [名前の変更]
    を選択し、新しい名前を入力します。
ロールの名前は、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
で変更されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal