レポート
[レポート]
オブジェクトを使用して、PDF レポートをデザイン、レイアウト、および生成します。レポートには、FTOptixApplication
およびデータベースから抽出されたデータを含めることができます。レポートの生成元:
- FactoryTalk Optix アプリケーションをプロセスデータおよび統計データを含めるには
- イベントロガーによって記録されたデータを含むデータベース
レポートを作成する プロジェクトに レポートオブジェクト を追加します。
レポートにスタイルシートを適用する レポートの外観をカスタマイズします。 レポート フッターに情報を表示する 例えば、レポート、ページ番号、またはその他の関連情報を識別します。
ご質問やご意見