レシピエディタを構成する
テンプレートライブラリからレシピエディタ ウィジェットを選択し、プロパティを編集すると、レシピエディタ ウィジェットを追加できます。
ヒント:
独自のレシピ管理ソリューションを開発できます。詳細については、「レシピエディタのカスタマイズ」を参照してください。
前提条件
- レシピエディタを構成するには
- ツールバーからを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]で:
- [Widgets]を選択します。
- [レシピエディタ]を、[プロジェクトビュー]の[UI]フォルダーにドラッグします。
- [閉じる]を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、[レシピエディタ]をダブルクリックします。ウィジェットのプレビューがエディターに表示されます。
- [プロパティ]の[レシピスキーマ]プロパティで、[レシピスキーマ]オブジェクトを選択します。
- [プロジェクトビュー]で、[レシピエディタ]オブジェクトを右クリックして[セットアップの実行]を選択すると、ランタイム時に材料に値を割り当てるために使用されるグラフィカル オブジェクトとダイナミックリンクを自動的に構成します。
材料リストがウィジェットに表示されます。
必要に応じて以下の操作を行います。
ご質問やご意見