プロジェクトを開く
ローカル フォルダ、ネットワーク共有、またはソース リポジトリからプロジェクトを開きます。
- メイン ツールバーでを選択します。[プロジェクト][スタート] ページが開きます。
- 左側にある[開く]を選択します。
- スタート ページの上部で、次のいずれかを選択します。
- [最近]。開くプロジェクトを選択または参照して選択し、[開く]を選択します。ヒント: 最近使用したプロジェクトを開くときに、スタート ページの上部付近にある[フィルタ]で、[すべて]または[ローカル]あるいは[リモート]を選択します。矢印を選択すると、最後に変更された日時に基づいてリストの順序が切り替わります。ヒント: プロジェクトを参照するには、[C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects] に移動して、開く Optix プロジェクト ファイル (.optix) またはエクスポートされたプロジェクト ファイル (.optix.z) を選択します。ファイルへのエクスポートの詳細については、「プロジェクトをエクスポートする」を参照してください。
- [リモート]。[リモート]を選択し、プロジェクトを選択して開くか、URL を入力してリモート プロジェクトにアクセスします。
- [リモート URL]。リモート リポジトリの URL を入力します。ファイルをリモートで保存する URL の場所。URL がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
- [場所]。変更をリモート リポジトリにプッシュする前に変更を保存してコミットするローカル コンピューター上のフォルダーを入力します。ヒント: デフォルトプロジェクトの場所はです。C:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixを選択して、別の場所を参照します。[ファイルの参照]ヒント:FactoryTalk Optixおよびサポートされているバージョン制御 ソリューションにサインインすると、バージョン制御 アカウントでアクセスできるすべての潜在的なリポジトリと、開くことができるすべてのプロジェクトが [スタート] ページに自動的に表示されます。バージョン制御 ソリューションとFactoryTalk®Hub™にログインすると、リポジトリが最新に保たれます。
- [開く]を選択します。 ステータスバーに「リモートからプロジェクトを開く」と表示され、プロジェクトがリモート リポジトリと同じ名前で開きます。
- [デバイスからのアップロード]。プロジェクトを開発用コンピュータにアップロードするデバイスを選択し、[接続]を選択して、次の操作を行います。
- 必要に応じて、パスワードを入力します。
- (オプション) アップロードするファイルを選択します。
- (オプション) 宛先を変更します。
- [OK]を選択します。
デバイスからアップロードされた保持ストレージにデータを保持する方法の詳細については、「デバイスからアップロードされたデータを管理する」を参照してください。プロジェクトをターゲットターゲット ターゲットデバイスにダウンロードする方法の詳細については、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
- プロジェクトが以前のバージョンFactoryTalk Optix Studioを使用して作成されている場合は、[プロジェクトのアップグレード]が開き、最新バージョンに更新されます。[アップグレード]を選択してアップグレードし、プロジェクトを開きます。
プロジェクトが開きます。プロジェクトがすでに開いている場合は、
FactoryTalk Optix Studio
の新しいインスタンスが開きます。最近
リモート
最近
ローカル
ご質問やご意見