オブジェクトを作成する

オブジェクトを作成して、プロジェクトにノードを追加します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、オブジェクトを作成するフォルダーを選択し、
    Add
    [プロジェクトビュー]
    ツールバーで選択します。
    ヒント: また、
    [プロジェクトビュー]
    でフォルダーを右クリックし、
    [新規]
    コンテキスト メニューを使用してオブジェクトを作成することもできます。
    コンテキスト メニューには、フォルダー カテゴリに基づいてフォルダーに含めることができるオブジェクトが表示されます。
  2. プロジェクトに追加するオブジェクトを選択します。
  3. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [表示名]
    を選択して、表示名を入力します。
  4. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    Add
    を選択し、
    [説明]
    を選択して、説明を入力します。
新しいオブジェクトが
[プロジェクトビュー]
に表示されます。
ホバー オーバーのツールチップには、表示名と説明が表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal