ノードをナビゲートする

[プロジェクトビュー]
でプロジェクト コンテンツをナビゲートします。
  • 必要に応じて以下の操作を行います。
  • [プロジェクトビュー]
    で任意のノードを選択し、検索するノードの名前の入力を開始します。
    一致するノートが選択されます。
    ヒント: ノードは、現在選択されているノードから下方向に検索されます。一致するノードがない場合、検索は最初のノードから現在選択されているノードまで続行されます。
  • []
    を押して、選択したノードを展開します。
  • []
    を押して、選択したノードを折りたたみます。
  • []
    を押して下のノードを選択します。
  • []
    を押して、上のノードを選択します。
  • [戻る]
    を選択して、以前に選択したノードを選択します。
  • [進む]
    を選択して、最新のノードを選択します。
  • ルートプロジェクトノードを右クリックし、
    [すべて折りたたみ]
    を選択してすべてのノードを折りたたみ、ナビゲーションを容易にします。
  • [プロジェクトビュー]
    を 2 つのエリアに分割し、別々にスクロールできるようにします。
    [プロジェクトビューの分割]
    を選択してビューを分割します。もう一度
    [プロジェクトビューの分割]
    を選択して、ビューの分割を削除します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal