ノードを削除する
ノードを削除して、プロジェクトから取り除きます。ノードを削除すると、他のノードへのリファレンスも削除されます。削除したノードが他のノードを参照している場合は、他のノードへのリファレンスをすべて削除するように求めるプロンプトが表示されます。
- [プロジェクトビュー]で、ノードを選択します。
- ビュー ツールバーで、を選択します。[削除]
- ノードが他のノードを参照している場合は、参照されているノードのリストが表示されます。[削除]を選択して削除を確認します。
ご質問やご意見