データロガーを複製する
データロガーを複製すると、既存のロガーに基づいて新しいロガーが構成されます。
- ツールバーから、を選択します。[ダッシュボードページを開く]
- エディターで[データロガーの構成]を選択します。
- 複製するデータロガーを右クリックし、[複製]を選択します。使用可能なデータロガーのリストに新規データロガーが表示されます。
複製したロガーの設定を編集します。「データロガーを編集する」を参照してください。
複製
ご質問やご意見