画像を追加する
キャンバスに画像を追加して空の画像を挿入し、オブジェクトに表示する画像を指定します。オブジェクトに表示される画像は変更できます。
- [プロジェクトビュー]で、画像を含むオブジェクトまたはフォルダーを右クリックし、 を選択します。
- キャンバスに表示される空の画像
をダブルクリックします。
ヒント: 画像のサイズを変更して大きくすると、
というメッセージが表示されます。画像をダブルクリックして選択 - [ファイルの選択]で、表示する画像を選択し、[選択]を選択します。ヒント:項目を検索するには、[ファイルの選択]で検索する項目名の入力を開始します。[ファイルの選択]にファイルが表示されない場合はを選択し、[ファイルのインポート][ファイルのインポート]でインポートするファイルを選択し、[選択]を選択します。
画像
ご質問やご意見