リストボックス

ランタイムにリストボックスから項目を選択します。

ユース ケース

目的の項目を選択し、関連データを表示します。たとえば、モーター オブジェクトまたはレシピスキーマを選択します。

animated graphic that show selecting from a list of 4 items
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal