コンボボックスを構成する
プロジェクト ノードまたはデータベースからデータを取得するためのコンボボックスを構成します。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で[モデル]プロパティとノードの間にダイナミックリンクを作成します。選択したノードコンボボックスデータベースオブジェクトデータベーステーブルに含まれる値。プロジェクトノードすべての直接の子ノードの属性またはプロパティの値。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- (オプション)[ItemKind]を設定して、オブジェクトに表示する項目の種類を指定します。ヒント:[ItemKind]プロパティは、子ノード間で認識されるオブジェクトタイプまたは変数タイプで自動的に設定されます。たとえば、[Motor]オブジェクトタイプの複数のインスタンスを含むフォルダーノードに基づくモデルの場合、[ItemKind]は自動的にMotorタイプへのリファレンスが設定されます。この場合、表示される値は、異なるインスタンス (Motor1、Motor2、Motor3など) の属性またはプロパティです。
- (オプション)[イベント]で[選択が変更されました]と[更新]メソッドを関連付けます。オブジェクトに含まれる項目は、操作するたびに更新されます。
- (オプション)[並べ替え基準]と[並べ順]値を設定して、項目を並べ替えます。
コンボボックス
ご質問やご意見