水平方向レイアウトを構成する

水平方向レイアウトを構成するには、水平方向レイアウト オブジェクトを追加し、子オブジェクトを追加して、プロパティを調整します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、水平方向レイアウト オブジェクトを含むノードを右クリックし、
    [新規]
    [コンテナ]
    [水平方向レイアウト]
    を選択します。
  2. 水平方向レイアウトの下の子グラフィックオブジェクトを追加または移動します。
    グラフィックオブジェクトの移動方法の詳細については、「ノードを移動する」を参照してください。
    たとえば、水平方向レイアウトの下にボタンを追加して、ボタンの行を作成します。「ボタン」を参照してください。
    子オブジェクトは 1 つずつ行に分散されます。
  3. (オプション)
    [プロパティ]
    で、子グラフィックオブジェクトの表示方法を設定します。
    • [コンテンツの配置]
      :
      • [左揃え]
        。子オブジェクトを水平方向レイアウトの左側に固定します。
      • [中央揃え]
        。子オブジェクトを水平方向レイアウトの中央に固定します。
      • [右揃え]
        。子オブジェクトを水平方向レイアウトの右側に固定します。
    • [折り返し]
      。子オブジェクトが水平方向レイアウト幅に収まらない場合は、子オブジェクトを折り返します。
      折り返しを真に設定
      折り返しを偽に設定
    • [水平方向のギャップ]
      。水平方向レイアウトの子オブジェクト間の水平方向のスペース。
    • [垂直方向のギャップ]
      。水平方向レイアウトの折り返された子オブジェクトの行間の垂直方向のスペース。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal