モメンタリーボタン

メソッドを実行するイベントを生成します。最小保持時間プロパティと最大保持時間プロパティが含まれます。

イベント

これらのボタン イベントを使用して、メソッドをトリガーします。
イベント
次の場合にランタイムに生成する
MouseClick イベント
オブジェクトがクリックまたはタッチされてから解除されます。
MouseDown イベント
オブジェクトがクリックまたはタッチされます。
MouseDown イベントの動作を構成するには、次のメソッドを使用します。
最小保持時間
ボタンのアクティブな状態の最小時間。
例えば、
[最小保持時間]
が 2 秒に設定されていて、ボタンを 0.5 秒間選択した場合、MouseDown イベントは 2 秒間続きます。
最大保持時間
ボタンのアクティブな状態の最大時間。
例えば、
[最大保持時間]
が 2 秒に設定されていて、ボタンを 5 秒間選択して保持した場合、MouseDown イベントは最初の 2 秒間続きます。
MouseUp イベント
オブジェクトのクリックまたはタッチが解除されます。

デフォルトのモメンタリーボタン
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal