検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
LED
ブール値をオン LED またはオフ LED の形式で表示します。
ユース ケース
アラーム ステータス、機械コンポーネント機能、またはソフトウェア機能を信号で送ります。
例
非アクティブ LED
アクティブ LED
ベースコントロール
LED
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal