遅延ボタンを構成する

  1. [プロジェクトビュー]
    で 、ボタンを含むノードを右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [遅延ボタン]
    を選択します。
    たとえば、
    [MainWindow (type)]
    の下にボタンを追加します。
  2. (オプション)
    [プロジェクトビュー]
    で、ボタンにカーソルを合わせて
    Edit
    を選択し、ボタンの新しい名前を入力します。
  3. (オプション)
    [プロパティ]
    で、ボタンのルック アンド フィールを調整します。
    • [外観]
      。ボタンの表示設定、状態、不透明度、回転、背景色、スタイルを調整します。
    • [サイズとレイアウト]
      。プロジェクト内のボタンのサイズと位置を調整します。
    • [テキストとフォント]
      。ボタンに表示するテキストを入力し、テキストスタイルを調整します。
    • [画像]
      。ボタン内にアイコンを含め、ボタンのテキストに対するアイコンの配置場所を決定します。
      ヒント:
      [参照]
      を選択し、
      [ファイルのインポート]
      を選択してプロジェクトに画像を追加するか、プロジェクト内の既存の画像を選択します。
      [画像の位置]
      を設定して、ボタンのテキストに対して画像を揃えます。
  4. [イベント]
    で、実行する特定のイベントとメソッドの間にダイナミックリンクを作成します。
    使用可能なイベントの詳細については、「遅延ボタン」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal