条件付きコンバータ

ソース変数の値が
True
False
かどうかを確認します。

プロパティ

プロパティ
説明
真の値
式の値は
True
です。
偽の値
式の値は
False
です。
モード
ダイナミックリンクの方向:
  • ソース ノードから親ノードに読み取ります。
  • 親ノードからソース ノードに書き込みます。
  • ソース ノードから親ノードに読み取り、親ノードからソース ノードに書き込みます。

ソース

条件変数 (Boolean)。

出力

True
または
False
値。

次の例では、条件付きコンバータは以下になります。
  • スイッチが選択されている場合、ラベルのテキストの色を緑に設定します。
  • スイッチがオフの場合、ラベルのテキストの色を赤に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal