コントローラルーティングを構成する
Beckhoff® TwinCAT® コントローラからタグをインポートする前に、ここで説明する手順を完了してください。
- TwinCAT® コントローラマシンで、以下の操作を行います。
- AMS ネット ID 値を取得します。ヒント: AMS ネット ID 値は、後でFactoryTalk Optix Studioで通信ドライバを構成するときに使用します。
- コントローラに接続されている各デバイスのルートを追加します。以下の設定を使用します。
- アドレス情報。FactoryTalk Optix アプリケーションのターゲットデバイスの IP アドレスを入力します。
- AmsNetId。アドレス情報と同じアドレスの末尾に.1.1が付加されています。
- ターゲットルート。静的に設定。
- リモートルート。[なし/サーバー] に設定。
- SecureADS。無効化。
詳しくは、製品資料を参照してください。
経路
ベッコフ
ご質問やご意見