Micro コントローラドライバ

Micro コントローラドライバを使用する場合は、これらのガイドラインに従ってください。

サポートされているコントローラ

Micro コントローラドライバは、
Micro800
コントローラと
MicroLogix
1400 コントローラ、および SLC 500 コントローラをサポートしています。
ヒント: 1761-NET-ENI(W) モジュールを使用して、サポートされているコントローラのシリアルポートと通信する場合、FactoryTalk Optix と連動するには、シリーズ C またはシリーズ D 1761-NET-ENI(W) モジュールを使用する必要があります。

コントローラ タグのインポート

Micro コントローラドライバを使用すると、オンラインモードの
Micro800
コントローラからタグをインポートできます。
この通信ドライバは、コントローラ プロジェクトで定義されたカスタム データタイプ のインポートをサポートしています。

データタイプ

Micro コントローラドライバは以下のデータタイプをサポートしています:
基本データタイプ
データタイプ
FactoryTalk Optix
データタイプ
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal