認証

ランタイムに使用可能なユーザー認証モードを選択し、
FactoryTalk Optix Studio
で定義されたユーザーに必要なパスワードポリシーを構成します。

認証モード

選択した認証モードに応じて、次のタイプのユーザーがランタイムにログオンできます。
ユーザー タイプ
説明
モデル
FactoryTalk Optix Studio
で作成されたユーザー。
ローカル
ローカル マシン ユーザー。
ドメイン
Active Directory または LDAP ユーザー。
ドメイン ユーザーは、次のユーザー名規則を使用して
FactoryTalk Optix アプリケーション
にログオンできます。
  • Username
  • DomainNameAlias
    \
    Username
  • DomainName
    \
    Username
  • Username
    @
    DomainName.domain
  • Username
    @
    UPNDomainName
OAuth 2.0
PKCE の OAuth 2.0 プロトコルで承認されたユーザー。詳細については、「OAuth 2.0 認証コード許可タイプ」を参照してください。
ヒント:
FactoryTalk Optix Studio
は RS256 トークンを使用します。
クライアントのオペレーティング システムに応じて、さまざまな認証モードがサポートされています。
オペレーティング システム
モデル認証
ローカル認証
Active Directory 認証
LDAP サーバー認証
OAuth 2.0
Windows
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Ubuntu 22
Yes
Yes
Yes

ドメイン ユーザーとグループのマッピング

新しいユーザーとグループ:
  • ドメイン ユーザーがランタイムにログオンすると、対応するモデル ユーザーが作成されます。
既存のユーザーとグループ:
  • 既存のモデル グループは、対応するドメイン グループにマップされます。
  • 既存のモデル ユーザーは、モデルのユーザー名がユーザーモデル ノードの下のドメイン ユーザー名およびドメイン変数と一致する場合、対応するドメイン ユーザーにマッピングされます。
編集されたグループ メンバーシップ:
  • ドメイン ユーザーがドメイン グループに属しなくなった場合、対応するモデル ユーザーは対応するモデル グループから削除されます。
  • ドメイン ユーザーがドメイン グループのメンバーになると、対応するモデル ユーザーが対応するモデル グループに追加されます。
    モデルにドメイン グループが存在する場合、対応するモデル ユーザーは対応するモデル グループに追加されます。
削除されたユーザーとグループ:
  • ドメイン ユーザーがグループから削除され、対応するモデル ユーザーがモデル グループに属している場合、ログインが成功すると、ユーザーはモデル グループから削除されます。

パスワード ポリシー

適用:
  • パスワードの最小および最大有効期間
  • 最小パスワードの長さ
  • 一意のパスワードを設定する必要性
ヒント: パスワード ポリシーは、モデル ユーザーにのみ影響します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal