アラーム詳細ビュー

ビューは
[アラーム概要]
  または
[アラームマネージャ]
から開くことができ、選択したアラームについての詳細情報を表示します。
アラーム詳細
アラーム変数
説明
現在の状態
アラーム概要の現在の状態。[現在の状態] フィールドには、アラームロジックに応じた値が表示されます。
メッセージ
アラームがアクティブのときに表示されるアラームイベントと関連付けられたメッセージ。適用される最高のアラーム状態のメッセージが表示されます。
ステータス
[ステータス] には、アラームのすべての状態の組み合わせが表示されます。アラームのいずれかの条件が [アラーム中] または [未承認] の場合、そのアラームは [アラーム中] または [未承認] と表示されます。
重大度
アラーム条件に割り当てられた優先度にマッピングされた数値。

    1 ~ 250 (低)

    251 ~ 500 (中)

    501 ~ 750 (高)

    751 ~ 1,000 (緊急)

確定済み
アラームが確定済みかどうかが表示されます。
未確定
アラームが未確定の場合に表示されます。
禁止状態
1 つのアラームに複数の禁止状態がある場合、最も高い禁止状態のアイコンが表に表示されます。アイコンが表示されない場合、アラームは品質が高く、無効化、抑制、延期されていません。
名前
アラーム イベントを生成したアラーム オブジェクトの名前。
ソース変数
イベントによってモニターされる変数。
品質
障害アラームが発生した場合は、障害情報が表示されます。

    良好 - アラームが障害状態ではない

    不良 - アラームが障害状態: コントローラに到達できないか、IBA/TBA の InFaulted 変数が [真] に設定されています。

イベント時間
アラームイベントが発生した日時。
アラーム中時間
選択したアラームがアラーム状態に入った時間。
アラーム外時間
選択したアラームが正常状態またはアラーム外状態になった時間
延期期間
新しい状態変更の通知を防ぐために、選択したアラーム条件が延期されるデフォルトの時間です。延期期間がプロジェクトのアラームに割り当てられている
最大時限延期済み
アラームを延期できる最長時間。
延期時間
選択したアラームが延期された時間。
延期解除時間
選択したアラームが延期解除された時間。これはアラームが現在延期されている場合に、延期期間が切れたときにアラームが自動的に延期解除される時間です。
有効化時間
選択したアラームが有効になっていた時間
無効化時間
選択したアラームが無効になっていた時間。
抑制時間
選択したアラームが抑制された時間
抑制解除時間
選択したアラームの抑制が解除された時間。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal