アラームログ イベントを UTC タイムゾーンで表示す

ランタイムに
[アラーム履歴グリッド]
ウィジェットの
[データグリッド]
オブジェクトは
[タイムスタンプ]
列に日時を表示します。時刻は、イベントの
[LocalTime]
プロパティを使用して、デバイスのローカル タイムゾーンで表示されます。アラームログ イベントを UTC 標準タイムゾーンで表示するには、イベントの
[時間]
プロパティを構成します。
  1. メイン ツールバーで
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. [テンプレートライブラリ]
    [Widgets]
    から
    [アラーム履歴グリッド]
    オブジェクトを
    [UI]
    フォルダー内の目的のフォルダーにドラッグします。
    ウィジェットがノードに表示されます。
  3. ウィジェットの
    [データグリッド]
    を選択した状態で、
    [タイムスタンプ]
    またはその他の列の
    [テキスト]
    プロパティで
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択します。
  4. ダイナミックリンク ウィンドウで
    [エイリアス]
    {Item} […]
    [Time]
    を選択します。
  5. [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal