デバイス情報ビュー
デバイス情報
ビューには、デバイスおよびそのステータス情報が表示されます。また、デバイスを電源投入時の状態にリセットすることもできます。次の場合、このビューの情報は表示されません:- オフラインである場合、または
- 現在デバイスを作成中である場合
このビューを使用して、デバイスの識別情報を確認します。
ヒント:
このビューのデータはデバイスから直接取得されます。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見