有効電力
このビューを使用して、次の操作を行います:
- 上限有効電力保護を構成します。
- 下限有効電力保護を構成します。
E300電子過負荷リレーには、電圧と電流の両方の監視を必要とする特定のアプリケーション向けに、有効電力(kW)に対する保護機能があります。ユーザーは、電気モーターの有効電力(kW)消費量が高すぎる場合または低すぎる場合に、保護または警告を発することができます。
ヒント:
有効電力コントロールは、VIGタイプのセンシングモジュールに対してのみ有効です。
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見