皮相電力

このページを使用して、次の操作を行います:
  • 過皮相電力保護を構成します。
  • 低皮相電力保護を構成します。
E300 電子過負荷リレーは、電圧と電流の両方の監視を必要とする特定のアプリケーション向けに、皮相電力 (kVA) に対する保護機能を備えています。ユーザーは、電動機の皮相電力 (kVA) 消費量が高すぎるか低すぎる場合に、保護または警告を発することができます。
ヒント: 皮相電力コントロールは、VIG タイプのセンシング モジュールでのみ有効です。
 
 
 
免責事項
このコンテンツは人工知能 (AI) テクノロジーを使用して翻訳されており、人間によるレビューや編集はされていません。誤りや不正確な情報が含まれている可能性がありますが、コンテンツは「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もされません。
Rockwell Automation は、翻訳の使用に起因する、または翻訳の使用に関連する一切の責任を負いません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal