[制限] ビューのパラメータ

[制限]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
クランプ上限
目的のクランプ上限値を選択します。
範囲は -32,768 ~ 32,767 です。電流と電圧のデフォルト値は 32,767 です。
[クランプ上限]
は、ラン モード中は無効になります。
クランプ下限
目的のクランプ下限値を選択します。
範囲は -32,768 ~ 32,767 です。電流と電圧のデフォルト値は -32768 です。
[クランプ下限]
は、ラン モード中は無効になります。
ラッチ解除
[ラッチ解除]
の左側で指定した警報に対応する警報のみをラッチ解除する場合に選択します。
[ラッチ解除]
は、オンライン中にのみ使用できます。
すべての警報を無効にする
すべてのプロセス警報を無効にする場合に選択します。
[すべての警報を無効にする]
は、ラン モードでは無効になります。
[ヒント]
:
[すべての警報を無効にする]
を選択すると、
[ラッチ制限警報]
や
[クランプ制限]
などの制限の他の機能も無効になります。
[すべてラッチ解除]
および
[ラッチ解除]
は有効なままになります。
制限警報をラッチする
すべての制限警報をラッチする場合に選択します。
[制限警報をラッチする]
は、ラン モードでは無効になります。
すべてラッチ解除
すべてのプロセス警報のラッチを解除する場合に選択します。
[すべてラッチ解除]
は、オンライン中にのみ使用できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal