[チャネル X] ビューのパラメータ (出力デバイス)
出力デバイスの
[チャネル X]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
出力タイプ | 電流出力タイプを示します。 |
出力範囲 | チャネルの出力範囲を 4 ~ 20 mA (デフォルト) または 0 ~ 20 mA で指定します。 [出力範囲] はラン モードでのみ無効になります。 |
工学単位 | 工学上限および工学下限センサーに使用される単位が表示されます。 |
信号上限 | 信号上限値を表示します。 |
信号下限 | 信号下限値を表示します。 |
工学上限 | 適切なスケーリング上限値を示します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 8191 です。 [工学上限] はラン モードでのみ無効になります。 |
工学下限 | 適切なスケーリング下限値を示します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 1638 です。 [工学下限] はラン モードでのみ無効になります。 |
プログラム モード時の出力状態 | プログラム モードを選択します。選択可能な値は以下のとおりです。
[ヒント] : [ユーザー定義値] を選択した場合は、[ユーザー定義値] ボックスにプログラム値を入力します。有効な範囲は -32,768 ~ 32,767 です。デフォルト値は 0 です。 |
フォルト モード時の出力状態 | フォルト モードを選択します。選択可能な値は以下のとおりです。
[ヒント] : [ユーザー定義値] を選択した場合は、[ユーザー定義値] ボックスにフォルト値を入力します。有効な範囲は -32,768 ~ 32,767 です。デフォルト値は 0 です。 |
ご質問やご意見