[チャネル X] ビューのパラメータ (入力デバイス)

入力デバイスの
[チャネル X]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
入力タイプ
電流入力タイプを示します。
入力範囲
電流の範囲を 4 ~ 20 mA (デフォルト) または 0 ~ 20 mA で指定します。
工学単位
[工学上限]
と
[工学下限]
、およびチャネルの入力値の測定単位が表示されます。
信号上限
信号上限値を表示します。
信号下限
信号下限値を表示します。
工学上限
適切なスケーリング上限単位を選択します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 16383 です。
工学下限
適切なスケーリング下限単位を選択します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 3277 です。
デジタル フィルタ
目的のフィルタ時間定数をミリ秒 (ms) 単位で指定します。0 (デフォルト) ~ 10,000 の値を設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal