[チャネル] ビューのパラメータ (出力デバイス)

出力デバイスの
[チャネル]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
チャネル
この構成が適用されるチャネル番号を表示します。
出力タイプ
電流出力タイプを示します。
出力範囲
チャネルの出力範囲を 4 ~ 20 mA (デフォルト) または 0 ~ 20 mA で指定します。
[出力範囲]
はラン モードでのみ無効になります。
出力状態
プログラム モード
プログラム モードを選択します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • 最後の状態を保持
  • クランプ下限に移動 (デフォルト)
  • クランプ上限に移動
  • ユーザー定義値
出力状態
フォルト モード
フォルト モードを選択します。選択可能な値は以下のとおりです。
  • 最後の状態を保持
  • クランプ下限に移動 (デフォルト)
  • クランプ上限に移動
  • ユーザー定義値
信号上限
信号上限値を表示します。
信号下限
信号下限値を表示します。
単位 (信号)
信号上限
と
信号下限
に使用される測定単位が表示されます。
工学上限
適切なスケーリング上限値を示します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 8191 です。
[工学上限]
はラン モードでのみ無効になります。
工学下限
適切なスケーリング下限値を示します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 1638 です。
[工学下限]
はラン モードでのみ無効になります。
単位 (工学)
[工学上限]
と
[工学下限]
、およびチャネルの出力値の測定単位が表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal