[チャネル] ビューのパラメータ (入力デバイス)

入力デバイスの
[チャネル]
ビューには次のパラメータがあります。
ヒント:
これらのパラメータはラン モードでは使用できません。
パラメータ
説明
チャネル
この構成が適用されるチャネル番号を表示します。
入力タイプ
電流入力タイプを示します。
入力範囲
電流の範囲を 4 ~ 20 mA (デフォルト) または 0 ~ 20 mA で指定します。
信号上限
信号上限値を表示します。
信号下限
信号下限値を表示します。
単位 (信号)
信号上限
と
信号下限
に使用される測定単位が表示されます。
工学上限
適切なスケーリング上限単位を選択します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 16383 です。
工学下限
適切なスケーリング下限単位を選択します。-32,768 ~ 32,767 の値を設定します。デフォルトの値は 3277 です。
単位 (工学)
[工学上限]
と
[工学下限]
、およびチャネルの入力値の測定単位が表示されます。
デジタル フィルタ
目的のフィルタ時間定数をミリ秒 (ms) 単位で指定します。0 (デフォルト) ~ 10,000 の値を設定します。
警報を無効にする
プロセス警報を生成するかどうかを指定します。
  • 選択された場合、デバイスはプロセス警報を生成しません。
  • 選択解除された場合、デバイスはプロセス警報を生成します。
リアル タイム サンプル (Real Time Sample, RTS)
リアル タイム サンプル周期を選択します。
有効な範囲は、選択したノッチ フィルタ値に応じて異なります。この値については、「
ノッチ フィルタ
」を参照してください。
デフォルト値は 100 です。
ノッチ フィルタ
目的のフィルタ周波数をデバイスに選択します。
選択可能な値は以下のとおりです。
  • 60 Hz (デフォルト)
  • 50 Hz
  • 100 Hz
  • 120 Hz
  • 200 Hz
  • 240 Hz
  • 300 Hz
  • 400 Hz
  • 480 Hz
ノッチ フィルタで許可される最小 RTS 値と最大 RTS 値は次のとおりです。
  • 60 Hz (0): 67 ~ 10,000 ms
  • 50 Hz (1): 80 ~ 10,000 ms
  • 100 Hz (2): 40 ~ 10,000 ms
  • 120 Hz (3): 32 ~ 10,000 ms
  • 200 Hz (4): 20 ~ 10,000 ms
  • 240 Hz (5): 17 ~ 10,000 ms
  • 300 Hz (6): 13 ~ 10,000 ms
  • 400 Hz (7): 10 ~ 10,000 ms
  • 480 Hz (8): 9 ~ 10,000 ms
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal