キャリブレーション ウィザードのパラメータ (出力デバイス)

キャリブレーション ウィザード
(出力デバイス) には次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
チャネル
この構成が適用されるチャネル番号を表示します。
キャリブレーション
キャリブレーションするチャネルを特定します。
キャリブレーションを行うチャネルのチェックボックスを選択します。
キャリブレーション範囲
チャネルに現在構成されている値が表示されます。
キャリブレーション ステータス
キャリブレーションが発生した時のチャネルごとのキャリブレーションのステータスが表示されます。
基準下限/基準上限
キャリブレーション タイプを示します。
  • 基準下限
    -
    チャネルの基準下限信号値を表示します。
    デフォルト値は 4.000 mA です。
  • 基準上限
    -
    チャネル構成に基づく基準上限ソースの値を表示します。
    デフォルト値は 20.000 mA です。
記録された基準
測定された出力値を示します。
マルチメータの精度については、『ユーザー マニュアル』を参照してください。
ステータス
キャリブレーション プロセスの結果を表示します。
  • [OK]
    - すべてのチャネルが正常にキャリブレーションされたことを示します。
  • [エラー]
    - チャネルのキャリブレーションに失敗したことを示します。キャリブレーション プロセスを再度トリガーするには、
    [再試行]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal