[DHCP プール] ビュー
[DHCP プール]
ビューは、スイッチの DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) アドレス プール情報を表示する場合に使用します (0 ~ 15 のプールを表示できます)。DHCP が有効な場合、情報はスイッチから直接収集されます。各行は 1 つのインスタンスを表し、インスタンス値は連続していなくてもかまいません。[DHCP プール]
ビューを使用して次のことができます。- DHCP を有効にする
- DHCP スヌーピングを有効にする
- DHCP アドレス プールの情報を表示する
- DHCP プールの新規作成
- 既存の DHCP プールのプロパティを編集する
- 既存の DHCP プールの削除
ヒント:
このデータはデバイスがオンラインで、
[Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) を有効にする]
が選択されている場合にのみ表示されます。ご質問やご意見