[スマート ポートと VLAN] ビューのパラメータ
[スマート ポートと VLAN]
ビューには次のパラメータがあります。
重要:
スマートポートのミスマッチを回避するには、デバイスをポートに接続する前、または移動したデバイスを再接続する前に、どのスマートポート ロールがポートに適用されているかを確認します。ミスマッチが存在する場合、デバイスやネットワークに次のような悪影響を及ぼす可能性があります。
- 接続されているデバイスの動作に影響します。
- 音声、ワイヤレス、スイッチ、およびルータ トラフィックの QoS レベルを低下させます。
- ネットワークへのゲスト アクセスの制限が軽減されます。
- ネットワークに対するサービス拒否 (denial of service, DoS) 攻撃からの保護を低下させます。
- ポートを無効化またはシャットダウンします。
パラメータ | 説明 |
---|---|
スマートポートと VLAN の割り当て | |
ポート | この構成が適用されるポートが表示されます。ポート番号には、ポートのタイプ (ファスト イーサネットの場合は Fa、ギガビットイーサネットの場合は Gi) と特定のポート番号が含まれています。例:
|
スマートポート ロール | スマートポート ロールを接続されたポートに適用します。以下は、各ポートで使用できる値です。
|
VLAN タイプと ID - ネイティブ | VLAN トランクに所属できるポート (複数の VLAN に所属するポート) のネイティブ VLAN を指定します。 これは、 [自動化するスイッチ] 、[自動化するルータ] 、または [自動化するワイヤレス] に設定されたポートで使用できます。 |
VLAN タイプと ID - アクセス | 1 つの VLAN にのみ所属できるポートのアクセス VLAN を指定します。 これは、 [オートメーション デバイス]、[自動化するデスクトップ] 、[自動化するフォン] 、[マルチポート オートメーション デバイス] 、または [自動化する仮想デスクトップ] に設定されたポートで使用できます。 |
VLAN タイプと ID - 音声 | [自動化するフォン] に設定されたポートの音声 VLAN を指定します。音声 VLAN により、すべての音声トラフィックのサービス品質が向上し、データ トラフィックが混在しなくなります。 |
VLAN 構成 | |
![]() | [新規 VLAN の追加] を開き、新しい VLAN を作成します。 |
![]() | [VLAN の編集] を開き、既存の VLAN の VLAN 名を編集します。 |
![]() | VLAN を削除します。 スイッチに設定を送信すると、この削除を確認するための確認ダイアログボックスが開きます。 |
ID | 構成された VLAN の VLAN ID を表示します。デフォルトの VLAN ID である 1 は編集も削除もできません。 |
名前 | 構成された各 VLAN に付けられた名前を表示します。 |
更新 | デバイスからの最新の値を取得して表示します。 |
設定 | 設定をスイッチに送信します。 [パスワードの入力] ダイアログボックスが表示される場合があります。 |
ご質問やご意見