[ポート セキュリティ] ビュー
[ポート セキュリティ]
ビューを使用して、ポート セキュリティを有効にし、構成します。ポート セキュリティは、MAC アドレスに基づいてスイッチ ポートに接続できるデバイスを制限します。MAC アドレスは、イーサネット アドレス、物理アドレス、ハードウェア アドレスとも呼ばれます。ネットワーク上の各ノードには一意の MAC アドレスが割り当てられます。
ヒント:
オンライン中にポート セキュリティ設定を構成します。ほとんどのデータは、デバイスがオンラインの場合のみ表示されます。
ご質問やご意見