[ポートの構成] ビュー

[ポートの構成]
ビューを使用して、スイッチに接続されたデバイスの基本ポート設定を構成します。この設定でスイッチと接続したデバイス間のデータの送受信の方法を決めます。このビューを使用すると、次のことができます。
  • ポートを有効化します。
  • ポートとデバイスでリンク速度とデュプレックス モードの自動ネゴシエーションを行う場合に選択します。
  • ポートの速度とデュプレックス モードを選択します。
ヒント:
ポートは、デバイスがオンラインの場合のみ構成できます。ほとんどのデータは、デバイスがオンラインの場合のみ表示されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal