[スイッチ構成] ビュー
[スイッチ構成]
ビューを使用して、スイッチの基本設定を構成します。[スイッチ構成]
ビューを使用すると、次のことができます。- IP アドレスおよびその他の基本設定を入力します。
- スイッチの連絡先および位置情報を入力します。
- 管理 VLAN の名前と ID を設定します。
- Stratix 5000 スイッチの場合、以下の追加設定を構成します。
- [スパニング ツリー モード]を選択します。
- デュアル電源警報を有効にします。
ヒント:
スイッチの構成が完了すると、データが表示されます。
ご質問やご意見