[ネットワーク] ビュー
[ネットワーク]
ビューを使用して、ネットワーク情報を表示します。デバイスのプロファイルが DLR 対応デバイスに対してオンラインである場合は、これらの設定を以下の目的で使用します:- ネットワークがリニア/スターまたはリング ネットワークで動作しているかを示します。
- ネットワークの現在のステータスを表示します。
- デバイスがネットワークでスーパーバイザーになることを可能にします。
- アクティブなリング スーパーバイザーとアクティブなスーパーバイザーの優先順位のアドレスを表示します。
- リングのフォルト数やリングのフォルト状態など、リングのフォルトに関する情報を表示します。
- リング フォルト カウントをゼロにリセットします。
ヒント:
この情報はオンラインでデバイス プロファイルに通信エラーがない場合だけ利用可能です。
ご質問やご意見