[VLAN の関連付け] ビュー

このビューを使用して、ネットワーク アドレス変換 (Network Address Translation, NAT) インスタンスの仮想ローカル エリア ネットワーク (Virtual Local Area Network, VLAN) を管理します。VLAN を使用すると、次のことが可能になります。
  • ユーザーをグループ化し、さまざまなユーザー タイプに権限と制限を適用します。
  • さまざまなタイプのトラフィックを分離して送信品質を維持します。
  • 論理セグメント間の過剰なトラフィックを最小限に抑えます。
また、VLAN を使用して、さまざまなタイプのユーザーを分離し、ネットワーク リソースへの要求を常に検証するために必要な管理作業を減らすこともできます。
ヒント:
ウィザードを開く前に VLAN を作成してください。各 NAT ポートを VLAN に関連付ける必要があります。VLAN は複数のポートに使用できます。VLAN が選択されていないと、ポップアップ メッセージが表示されます。
[VLAN の関連付け]
ビューでは、VLAN をポートに割り当てることができます。
ヒント:
このビューのパラメータは、オンライン中に使用できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal