[インスタンス名とポート] ビューのパラメータ

[インスタンス名とポート]
ビューには次のパラメータがあります。
パラメータ
説明
NAT インスタンスの名前
NAT インスタンスの一意の名前を指定します。
ポートのタイプ
ポートのタイプを指定します。以下のオプションが使用できます。
  • アップリンク ポートのみ (Te1/25 - Te1/28)
    - アップリンク ポート (Te1/25-28) を選択できることを示します。
  • ダウンリンク ポートのみ (Gi1/1 - Gi1/24)
    - ダウンリンク ポート (Gi/1-6 および Gi/13-18、Gi/7-12 および Gi/19-24) を選択できることを示します。
4 つ以下のポートを選択してください
新しい NAT インスタンスで使用可能なポートを示します。各セクションに最大 4 つのポートを選択できます。ポートが別の NAT インスタンスで選択されている場合、そのポートは使用できません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal