[NAT] ビュー

[NAT]
ビューを使用して、ネットワーク アドレス変換 (Network Address Translation, NAT) インスタンスを作成および変更します。NAT インスタンスには、各アドレス変換を定義するエントリと、その他の構成パラメータが含まれています。
[NAT]
ビューでは、次の操作ができます。
  • NAT インスタンスを削除します。
  • NAT インスタンスを作成します。
  • 既存の NAT インスタンスを編集します。
  • NAT インスタンスに関する診断情報を表示します。
  • すべての NAT インスタンスの診断データを表示します。
ヒント:
このビューのパラメータは、オンライン中に使用できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal