[NAT インスタンスの追加/編集 - 概要] ビュー
[概要]
ビューを使用して、NAT インスタンスを構成します。[概要]
ビューでは、次の操作ができます。- パブリック サブネット上の IP アドレスに変換される新しいプライベート IP アドレスを作成します。
- VLAN を NAT インスタンスに割り当てます。
- パブリック サブネット上のデバイスがプライベート サブネット上のデバイスと通信できるようにします。
スイッチに送信されていない
[プライベートからパブリック]
テーブルの行は、アスタリスクで示されます。
ヒント:
このビューのパラメータは、オンライン中に使用できます。
ご質問やご意見